L'assistant de configuration de FactoryTalk Directory n'accepte pas mon mot de passe
Causes et solutions possibles :
- Le mot de passe saisi utilise une casse différente de celle du mot de passe réel.Les mots de passe sont sensibles à la casse. Exemple :Mysecretpasswordest différent demysecretpassword. Si vous êtes certain de taper le mot de passe correct pour le compte utilisateur, vérifiez que la toucheVerr. majn'est pas enfoncée.
- Votre compte a été verrouillé.Si vous avez entré le mauvais mot de passe plus d'un certain nombre de fois, votre compte peut se verrouiller automatiquement. En fonction des politiques de sécurité applicables, vous pouvez recouvrir l'accès au compte après un moment d'attente (par exemple, 15 minutes). Si vous ne pouvez pas accéder à votre compte, demandez à un administrateurFactoryTalkde réinitialiser votre compte pour vous.
- Le groupeWindowsAdministrators a été supprimé du répertoireSi vous ne pouvez pas vous connecter à l'aide d'un compte d'administrateur localWindows, ceci peut provenir du fait que le groupeWindowsAdministrators a été supprimé du répertoire. En revanche, connectez-vous à l'aide d'un compteFactoryTalkqui est membre du groupeFactoryTalkAdministrators. Plusieurs comptes utilisateursFactoryTalkpeuvent être membres du groupe d'administrateurs. Si vous ne pouvez pas vous souvenir du mot de passe de votre compte, faites réinitialiser votre mot de passe par un autre utilisateur pour vous à l'aide deFactoryTalk Administration Consoleou deFactoryTalk View SE.
- Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte administrateurFactoryTalkont été perdus ou oubliésSi vous avez perdu ou oublié le nom d'utilisateur et le mot de passe pour tout compte administrateurFactoryTalkquelconque et qu'aucun autre compte utilisateur n'existe ou n'est disponible, contactez l'assistance technique deRockwell Automation.
- Le mot de passe ne répond pas aux exigences de la politique.Si vous changez votre mot de passe et si l'assistant n'accepte votre nouveau mot de passe, une longueur minimale pour le mot de passe et les conditions de complexité du mot de passe peuvent s'appliquer. Assurez-vous que votre nouveau mot de passe :
- n'est pas le même que l'un des 3 derniers mots de passe que vous avez utilisés pour le compte.
- ne contient pas la totalité du nom du compte utilisateur. Par exemple, un compte d'utilisateur nommé John12 ne peut pas avoir John1234 pour mot de passe. Toutefois, le mot de passe 12Jean est autorisé. Cette case est également sensible à la casse, donc Jean12 peut avoir jEAN12 pour mot de passe.
- comporte au moins six caractères
- contient des caractères parmi trois des quatre catégories suivantes :
- Caractères majuscules non accentués (A à Z)
- Caractères minuscules non accentués (a à z)
- Chiffres (0 à 9)
- Caractères non alphanumériques (!, @, #, %)Si votre nouveau mot de passe répond à ce critère et n'est toujours pas accepté, demandez l'assistance de votre administrateurFactoryTalk.
Fournir une réponse