Je ne peux pas ajouter des utilisateurs Windows ou des groupes d'utilisateurs Windows à FactoryTalk Directory
Si, lors de l'ajout d'utilisateurs
Windows
ou de groupes d'utilisateurs Windows
à FactoryTalk Directory
, vous recevez des erreurs concernant l'impossibilité de trouver le contrôleur de domaine Windows
ou remarquez un retard dans la communication entre le contrôleur de domaine et FactoryTalk Directory
, procédez comme suit :- Sur l'ordinateur du contrôleur de domaineWindows(serveurWindows2008), vérifiez la liste des exceptionsWindowspour vous assurer que les exceptions des services de domaine Active Directory et du service DNS sont sélectionnées.
- Dans le menu Démarrer deWindows, cliquez surDémarrer > Panneau de configuration.
- Dans la fenêtre duPanneau de configuration, double-cliquez surCentre de sécurité, puis sélectionnezPare-feu.Windows
- Dans la boîte de dialoguePare-feucliquez sur l'ongletWindowsExceptions.
- Dans l'ongletExceptions, sousProgrammes et services, vérifiez que les exceptionsServices de domaine Active DirectoryetService DNSsont sélectionnées. Si elles ne le sont pas, sélectionnez les cases à cocher en regard de ces exceptions.
- Si les exceptions Services de domaine Active Directory et Service DNS n'apparaissent pas dans la liste des programmes et services dans l'onglet Exceptions, vous devez ajouter manuellement le port TCP 445, le port 53 UDP, et le programme Centre de distribution de clés Kerberos à la liste des exceptions.
- Pour ajouter les ports TCP 445 et 53 UDP :
- Dans l'ongletExceptions, sélectionnezAjouter port.
- Dans la boîte de dialogueAjouter un port, vérifiez que la case d'optionTCPest sélectionnée, puis tapez445dans le champ Numéro de port.
- SélectionnezOK.
- Sélectionnez à nouveauAjouter un portpour ajouter le port 53 UDP.
- Dans la boîte de dialogueAjouter un port, sélectionnez la case d'optionUDP, puis tapez53dans le champ Numéro de port.
- SélectionnezOK.
- Pour ajouter le programme Centre de distribution de clés Kerberos :
- Dans l'ongletExceptions, cliquez surAjouter programme.
- Dans la boîte de dialogueAjouter un programme, cliquez surParcourir, et naviguez vers C:\Windows\System32\, sélectionnezlsass.exe, puis sélectionnezOuvrir.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse