Supprimer un serveur OPC UA
Supprimer un serveur OPC UA d'une instance d'OPC UA Connector pour supprimer des points des applications
FactoryTalk
.Conditions préalables
- Obtenez les autorisations suivantes pour l'application ou la zone dans l'Explorateur:
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
- Commun > Supprimer
Pour supprimer un serveur OPC UA d'une instance d'OPC UA Connector
- DansFactoryTalk Linx OPC UA Connector, sélectionnezServeurs OPC UA.
- DansServeurs OPC UA, sélectionnez un serveur OPC UA, puis sélectionnezSupprimer.
- SélectionnezAppliquer.
- DansVoulez-vous réinitialiser le service Connector ?, sélectionnezOui.IMPORTANT:Les clientsFactoryTalkne reçoivent pas de points OPC UA d'un serveur OPC UA connecté à cette instance d'OPC UA Connector tant que la réinitialisation n'est pas terminée.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse