Descriptions intermédiaires pour les références @Description

La version 5.90.00 de
FactoryTalk Linx
offre la possibilité de lire les propriétés de point étendues Logix et de les livrer aux applications
FactoryTalk View
. Cette fonctionnalité comportait la possibilité d'accéder aux descriptions affectées à des éléments de points spécifiques. Avec la version 6.10.00 de
FactoryTalk Linx
, cette fonctionnalité est optimisée afin d'améliorer la capacité à fournir une description à l'aide des informations indirectement associées à un point. La version 6.20.00 de
FactoryTalk Linx
a étendu cette possibilité de fournir des descriptions intermédiaires pour les points d'alias.
Studio 5000 Logix Designer
offre une fonctionnalité connue sous le nom de « Descriptions intermédiaires » qui extrait automatiquement une description d'un point, d'un élément de tableau ou d'un membre de structure référencé afin de fournir une description dans la formation sans avoir à documenter spécifiquement chaque élément de point dans une application. Cette fonctionnalité améliore grandement la productivité pour le développement du système en réutilisant des informations déjà saisies. À partir de la version 6.10.00,
FactoryTalk Linx
fournit une description intermédiaire de certaines zones dans
Studio 5000 Logix Designer
vers les applications
FactoryTalk View SE
.
Description
Descriptions éventuelles de chaque point. Si aucune description n'est donnée pour un élément donné, la description de l'élément suivant le plus élevé dans la hiérarchie des points s'affiche dans ce champ. Par exemple :
Type de référence
Procédé de description intermédiaire lorsque la description du point n'est pas fournie.
Bit à l'intérieur d'un point scalaire SINT, INT, DINT, LINT (par exemple, Tag.1.@Desription)
Description provenant de la définition du point scalaire (par exemple, Tag.@Description)
Élément d'un tableau scalaire (par exemple, Tag[1].@Description)
Description provenant de la définition du point de tableau (par exemple, Tag.@Description)
Bit à l'intérieur d'un élément d'un tableau scalaire (par exemple, Tag[1].1.@Description)
Description de l'élément de tableau (par exemple, Tag[1].@Description). Ou si elle est vide, la description de la définition du point de tableau (par exemple, Tag.@Description)
Membre d'un Point UDT (par exemple, Tag.Member.@Description)
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Description provenant de la définition du point (par exemple, Tag.@Description)
  • Description provenant du membre UDT associé au type de données du point (par exemple, UDT. Member.@Description)
  • Combinaison du point et du membre UDT (par exemple, Tag.@Description + UDT. Member.@Description)
Bit au sein d'un élément d'un membre d'un point UDT (par exemple, Tag.Member.1.@Description)
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Description provenant de la définition du point (par exemple, Tag.@Description)
  • Description provenant du membre d'un point UDT (par exemple, Tag.Member.@Description)
  • Description provenant du membre UDT associé au type de données du point (par exemple, UDT. Member.@Description)
  • Combinaison du point et du membre UDT (par exemple, Tag.@Description + UDT. Member.@Description)
Membre UDT imbriqué d'un point UDT (par exemple, Tag.level1.level2.@Description)
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Description provenant du niveau supérieur du membre UDT d'un point UDT (par exemple, Tag.level1.@Description)
  • Description provenant du membre UDT associé au type de données du point (par exemple, UDT. Member.@Description)
  • Combinaison du point et du membre UDT (par exemple, Tag.@Description + UDT. Member.@Description)
Membre d'un tableau défini à l'aide d'un point UDT (par exemple, Tag[1]. Member.@Description)
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Description provenant de la définition du point de tableau (par exemple, Tag.@Description)
  • Description provenant du membre UDT associé au type de données du point (par exemple, UDT. Member.@Description)
  • Combinaison du point et du membre UDT (par exemple, Tag.@Description + UDT. Member.@Description)
Paramètres AOI (InOut n'est pas pris en charge)
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Description provenant de la définition du point (par exemple, Tag.@Description)
  • Description provenant du membre AOI (par exemple, AOI. Member.@Description)
  • Combinaison du point et du membre AOI (par exemple, Tag.@Description + AOI. Member.@Description)
Paramètres de programme
Comme les points du contrôleur, hérite de la description de la définition du point (par exemple, Tag.@Description).
Référence de point d'alias (tous les types pour les éléments scalaires, les éléments de tableau ou les membres UDT. Uniquement applicable aux points du contrôleur L8.)
Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Description provenant de la définition du point (par exemple, Tag.@Description)
  • Description provenant de la définition du point de base (par exemple, Tag.@Description)
Source.
Source. Par exemple, le point, le membre de point ou le type de données qui fournit la description affichée.
Local.
Indique l'environnement linguistique de la description affichée. Cette propriété ne s'affiche que pour les projets dans lesquels le changement de langue est activé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal