S-W

- S -
topologie secondaire
Topologie du réseau associée à la station de travail du serveur secondaire hôte
FactoryTalk Linx
(
FactoryTalk View SE
Distribué).
de sévérité
Valeur assignée pour définir le caractère urgent d'une alarme ou d'un événement. Des sévérités sont affectées au moyen de
Logix Designer
lorsque vous rédigez des instructions d'alarmes pour un contrôleur programmable.
raccourci
Référence symbolique à un périphérique physique que vous souhaitez connecter au réseau et les données qu'il contient. Le chemin de communication associé au raccourci indique à l'application où trouver ces données.
emplacement
Adresse de nœud d'un périphérique sélectionné sur le réseau.
ordinateur autonome
Ordinateur qui n'est pas connecté à un réseau.
Syslog
Syslog est l'abréviation de System Logging Protocol, un protocole standard utilisé pour envoyer des messages de journal système ou d'événement à un serveur spécifique, appelé serveur syslog. Il est principalement utilisé pour collecter divers journaux de périphériques à partir de plusieurs machines différentes à un emplacement central pour les surveiller et les examiner. Il permet la séparation du logiciel qui génère des messages, du système qui les stocke et du logiciel qui les signale et les analyse. Chaque message est étiqueté avec un code d'usine, indiquant le type de logiciel générant le message, et un niveau de sévérité lui est attribué.
répertoire Système
Il s'agit d'une partie de FactoryTalk Directory contenant une liste de comptes utilisateurs, ordinateurs et groupes ainsi que des mots de passe, groupes d'actions, paramètres de politique système, paramètres de sécurité système et définitions de la base de données des alarmes et des événements. Utilisez FactoryTalk Activation Manager ou FactoryTalk View Studio pour gérer les informations stockées dans le dossier Système.
- T -
point
Zone nommée du périphérique connecté au processus ou de la mémoire de l'automate où les données sont stockées. Il s'agit du mécanisme de base pour allouer de la mémoire, référencer des données de la logique et surveiller les données.
adresse du port TCP/IP
Adresse d'un canal logique ou de l'extrémité d'un canal dans un système de communications réseau. Spécifier l'adresse d'un port TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) en utilisant la syntaxe suivante : [port]@[host]
Topologie
Structure physique d'un réseau. La topologie décrit tous les éléments du réseau : nœuds, périphériques, fournisseurs de données, pilotes/canaux, protocoles des objets, etc. Dans
FactoryTalk Linx
, elle est représentée sous forme d'arborescence (arborescence Communications).
- W -
poste de travail
Ordinateur autonome puissant utilisé dans les applications nécessitant des capacités graphiques ou de calcul considérables. Il combine du matériel d'entrée, de sortie et de calcul à utiliser pour travailler.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal