P-R
- P -
parité
Technique de détection des erreurs qui teste l'intégrité des données numériques d'un système informatique ou d'un réseau. Le contrôle de parité utilise un bit supplémentaire qui contient la valeur 0 ou 1 selon le contenu des données de l'octet. Chaque fois qu'un octet est transféré ou transmis, le bit de parité est testé.
élément prédéfini
Un compteur ou une chaîne qui accède aux informations de FactoryTalk Linx pouvant être utilisées à des fins de diagnostic. L'élément prédéfini peut être interne ou externe. Il peut être référencé dans d'autres termes. Par exemple, prédéfinir, prédéfini et @define.
plate-forme
Poste de travail qui héberge un outil design ou runtime, ou une interface HMI dédiée contenant un outil design.
scruter
Demande systématique de données depuis un périphérique.
fréquence d'interrogation
Fréquence des demandes de données depuis un périphérique, généralement exprimée en millisecondes. (par exemple, une fréquence d'interrogation de 1000 ms entraîne une demande de données chaque seconde).
topologie principale
Topologie du réseau associée à la station de travail locale ou, dans une application distribuée, à la station de travail hôte du serveur principal.
- R -
redondance
Utilisation de plusieurs dispositifs similaires, de sorte qu'en cas de défaillance, les appareils restants prennent en charge les fonctions qui leur sont attribuées, améliorant ainsi la disponibilité des dispositifs.
topologie runtime
Topologie du réseau associée à une plateforme d'exécution
FactoryTalk View ME
, généralement un périphérique PanelView Plus
.Fournir une réponse