H-O
- H -
Serveur IHM
Module du logiciel chargé d'effectuer les opérations d'exécution principales, telles que la collecte des données, la détection des alarmes, l'extraction et l'enregistrement des données historiques, et de fournir aux FactoryTalk View SE Clients les affichages graphiques, les données d'exécution et les événements.
- J -
cavalier
Conducteur court qui permet la connexion entre deux points.
- M -
MCB (Module Control Byte)
Un octet de données utilisé pour exécuter/contrôler un transfert de bloc. Ce dernier doit réserver un emplacement d'octet unique dans l'image de sortie discrète pour son MCB.
groupe de modules (E/S distantes)
Chaque mot des données d'entrée est associé à un mot correspondant des données de sortie : ces paires de données constituent des groupes de modules dans la configuration d'E/S distantes.
- O -
item de données hors ligne
Item de données (tag) dont le serveur n'est pas actuellement disponible contrairement au nom toujours accessible pour la navigation, la sélection et l'utilisation. Les items de données hors ligne sont lus directement depuis un fichier de projet du contrôleur.
item de données en ligne
Item de données (tag) dont le serveur est actuellement disponible pour fournir des données. Les items de données en ligne sont directement lus depuis un contrôleur, au moment même où ils sont définis dans ce dernier.
Fournir une réponse