C
- C -
canal
Un canal définit un chemin pour les signaux d'entrée et de sortie afin que les programmes matériels et logiciels puissent communiquer.
Canal 0
Fait référence au port série DF1 d'un
PLC-5
amélioré, d'un SLC
5/03+ ou d'un contrôleur ControlLogix
.châssis
Assemblage matériel qui héberge des dispositifs tels que des modules d'E/S, des modules adaptateurs, des modules processeurs et des alimentations.
Protocole CIP (Common Industrial Protocol)
Le protocole CIP (Common Industrial Protocol) est un protocole industriel maintenu par ODVA pour les applications d'automatisation industrielles. Anciennement connu sous le nom de Control and Information Protocol, CIP définit des messages et des services qui centralisent les applications d'automatisation de fabrication : contrôle, sécurité, synchronisation, mouvement, configuration et informations. Il est utilisé dans EtherNet/IP, DeviceNet, CompoNet et ControlNet. CIP a plusieurs extensions : CIP Safety, CIP Motion, CIP Security et CIP Sync.
CIP Security
CIP Security dispose de plusieurs couches de sécurité qui permettent à un dispositif connecté CIP de se protéger des communications CIP malveillantes. Le dispositif peut ainsi rejeter les données qui ont été altérées, rejeter les messages envoyés par des personnes non fiables ou des dispositifs non approuvés, et rejeter les messages qui demandent des actions qui ne sont pas autorisées. CIP Security définit la notion de profil de sécurité, qui est un ensemble de capacités bien définies permettant de faciliter l'interopérabilité des dispositifs et la sélection par l'utilisateur final de dispositifs dotés de fonctionnalités de sécurité appropriées.
arborescence des communications
Représentation hiérarchique d'une topologie réseau dont la racine se situe sur un périphérique hôte de serveur spécifique.
configuration
Fichier contenant des informations sur la structure physique définie pour un système. chemins réseau, pilotes et périphériques définis, fournisseurs de données, protocoles des objets, etc.
connexion (E/S)
Une connexion relie un bloc d'adresse à une source de données, par exemple un périphérique ou la mémoire.
connexion (raccourci)
L'association d'un raccourci avec un périphérique, dont la spécification d'un chemin de communication via la topologie. Il peut s'agir d'une connexion de conception, d'une connexion d'exécution, d'une connexion principale ou d'une connexion secondaire.
système de contrôle
Une topologie réseau qui comporte un ou plusieurs contrôleurs en mesure d'exécuter un processus de fabrication.
contrôle de redondance cyclique (CRC, Cyclic Redundancy Check)
Un contrôle de redondance cyclique (CRC, Cyclic Redundancy Check) est une technique de vérification des erreurs utilisée par les ordinateurs.
Fournir une réponse