A-B

- A -
Un caractère de contrôle ASCII est utilisé pour confirmer la réception et l'acceptation d'un bloc de transmission.
adresse
Une adresse est une chaîne de caractères qui identifie de manière unique l'emplacement physique d'un circuit d'entrée ou de sortie. Dans un processeur, une adresse peut également identifier un emplacement de mémoire.
alarme
Moyen sonore et/ou visible permettant d'indiquer à l'opérateur un dysfonctionnement d'équipement, une déviation de processus ou une condition anormale nécessitant une réponse.
alias
Nom logique représentant une variable dans un périphérique ou une mémoire. Similaire à un point.
application
Machine ou processus surveillé et contrôlé par un automate ou utilisation de routines basées sur un ordinateur ou un automate à des fins spécifiques.
- B -
backplane
Un fond de panier est un périphérique d'interconnexion intelligent ou non, mais généralement doté d'emplacements pour l'insertion de cartes.
baud
Unité de débit du signal égale au nombre de conditions discrètes ou d'événements de signal par seconde. Lorsqu'un bit est codé sur chaque événement de signal, le nombre de bauds est égal au nombre de bits par seconde.
BCC
Caractère de vérification par bloc (BCC, Block Check Character) est une méthode de vérification des erreurs développée pour améliorer la détection d'erreurs dans les communications de données. Le caractère BCC est ajouté à la fin de chaque bloc de données avant la transmission de celui-ci.
bloc de données
Séquence contiguë de données (bits ou octets) dont la taille est définie.
dispositif de passerelle
Un module ou un périphérique qui convertit les communications entre réseaux ou entre protocoles.
bus
Chemin unique ou chemins multiples parallèles emprunté(s) par les signaux électriques ou par les signaux de données, et auquel plusieurs périphériques peuvent être connectés en même temps. Selon le produit, il peut s'agir d'un réseau, d'un pilote ou des deux.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal