Que signifie un point d'interrogation jaune dans l'éditeur Communication Setup ?
Si l'icône d'un périphérique matériel s'affiche sous forme de point d'interrogation jaune (
) dans l'arborescence des communications de l'éditeur
) dans l'arborescence des communications de l'éditeur Communication Setup
, cela peut indiquer l'un des éléments suivants :- Aucune icône n'est disponible pour le périphérique matériel
- FactoryTalk Linxne peut pas reconnaître le périphérique matériel
Aucune icône n'est disponible pour le périphérique matériel
Si un point d'interrogation jaune (
) s'affiche dans l'arborescence des communications de l'éditeur
) s'affiche dans l'arborescence des communications de l'éditeur Communication Setup
, cela peut signifier qu'aucune icône n'est disponible pour le périphérique matériel sélectionné. Tant que le nom du périphérique s'affiche dans la liste Périphériques disponibles
, il est pris en charge par FactoryTalk Linx
.FactoryTalk Linx
ne peut pas reconnaître le périphérique matérielSi vous insérez un périphérique matériel qui ne figure pas dans la liste
Périphériques disponibles
, un point d'interrogation jaune s'affiche sur l'arborescence des communications de l'éditeur Communication Setup
. Le périphérique matériel n'a pas de fichier de description du périphérique associé installé et ne peut donc pas être reconnu par FactoryTalk Linx
. Dans ce cas, le nom du périphérique est vide. Pour résoudre ce problème, utilisez l'Outil d'installation de fichiers de description de périphériques pour enregistrer le fichier de description du périphérique approprié, puis parcourez à nouveau l'arborescence des communications dans l'éditeur Communication Setup
.
CONSEIL:
- Certains périphériques matériels, tels que les périphériques PCCC, ne possèdent pas de fichiers de description du périphérique et ne prennent pas en charge l'enregistrement manuel dans l'Outil d'installation de fichiers de description de périphériques.
- Certains périphériques matériels, tels que les périphériques sérieMicro800et les terminauxPanelView Plus, nécessitent un correctif (ou une nouvelle version)FactoryTalk Linxqui ajoute la prise en charge des nouveaux périphériques matériels. Ces périphériques ne peuvent pas communiquer avecFactoryTalk Linxsimplement par enregistrement manuel dans l'Outil d'installation de fichiers de description de périphériques.
Fournir une réponse