Dois-je faire autre chose concernant les raccourcis de périphérique après avoir restauré un fichier FactoryTalk Directory ou .apa ?
Si vous restaurez un
FactoryTalk Directory
à l'aide de l'option Restaurer
(FactoryTalk Administration Console
ou FactoryTalk View
) et/ou un fichier .apa (FactoryTalk View SE
autonome ou FactoryTalk View ME
), vous devez vérifier la configuration pour vous assurer que les raccourcis contenus dans ce répertoire ou fichier d'application désignent les périphériques physiques concernés.Fournir une réponse