Où se trouve le pilote PIC FactoryTalk Linx pour ordinateur de bureau ?

Le pilote PIC (DH485 série) n'est pas pris en charge sur l'ordinateur de bureau (Windows XP) par
FactoryTalk Linx
. Il est toutefois pris en charge sur les plateformes
PanelView Plus
et RAC6182 (terminaux sous Windows CE). Pour obtenir la liste des pilotes pris en charge par cette version de
FactoryTalk Linx
, consultez le lien ci-dessous.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal