Lors du test d'un affichage dans FactoryTalk View Studio, est-il nécessaire d'arrêter le test d'affichage pour modifier la configuration de la communication ?

Lorsque je teste un affichage dans
FactoryTalk View Studio
et que je souhaite modifier la configuration de communication, suis-je obligé d'arrêter le test d'affichage (ou d'exécution) avant d'effectuer ces modifications ?
Oui. Aucune conséquence majeure ne devrait résulter de l'arrêt du test, mais vous risquez d'obtenir des résultats inattendus. Il est préférable de lancer le test (affichage et/ou exécution), puis de l'arrêter et d'afficher l'éditeur
Communication Setup
pour effectuer les modifications requises.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal