Comment ouvrir l'outil de configuration du module de redondance FactoryTalk Linx ?
L'outil de configuration du module de redondance
FactoryTalk Linx
est un programme exécutable distinct conçu pour les opérations en ligne et la configuration des modules de redondance 1756 ControlLogix
, y compris les modules 1756-RM2 et 1756-RM3. Une version de ce logiciel est installée avec FactoryTalk Linx
. Toutefois, le Rockwell Automation
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC) peut proposer une version plus récente.
CONSEIL:
L'accès à l'outil est contrôlé par
FactoryTalk Security
. Vous devez disposer de l'autorisation Ouvrir la configuration du périphérique
pour accéder à l'outil.Pour configurer l'autorisation
Ouvrir la configuration du périphérique
, ouvrez FactoryTalk Administration Console
, puis accédez à Système > Politiques > Politiques du produit > FactoryTalk Linx > Sécurité des fonctions
.Pour lancer l'outil de configuration du module de redondance
FactoryTalk Linx
, recherchez un module de redondance 1756 ControlLogix dans la vue de la topologie du Navigateur de réseau FactoryTalk Linx
, cliquez avec le bouton droit sur le module, puis sélectionnez Configuration du périphérique
.Fournir une réponse