Lorsque vous utilisez FactoryTalk Linx pour parcourir un réseau, certains périphériques apparaissent mais ne sont pas accessibles aux informations du périphérique.
Lorsque je parcours un réseau à l'aide de
FactoryTalk Linx
, certains dispositifs apparaissent dans le navigateur, mais je ne peux pas accéder aux informations du dispositif ou naviguer à travers le dispositif pour afficher la topologie derrière le dispositif.Lorsqu'un dispositif et le serveur
FactoryTalk Linx
ne sont pas configurés dans la même zone de CIP Security avec FactoryTalk Policy Manager
, cela se produit. Accédez au dispositif en utilisant le serveur FactoryTalk Linx
configuré dans la même zone avec le dispositif ou ajoutez le serveur FactoryTalk Linx
référencé à la zone FactoryTalk Policy Manager
avec le dispositif.Fournir une réponse