Comment dois-je procéder pour changer le numéro d'emplacement d'un ENB/CNB ?
Le terme Adresse est utilisé dans les boîtes de dialogue de configuration relatives au panier de fond ; il correspond alors à un numéro d'emplacement. Ce terme a été choisi parce qu'il se présente sous la même forme dans toutes les pages de propriétés (périphériques, fonds de panier et châssis). Rappel : un numéro d'emplacement correspond en fait à une adresse de fond de panier.
Pour modifier le numéro d'emplacement d'un ENB/CNB, faites un clic droit sur le châssis et cliquez sur
Propriétés.
Modifiez le champ Adresse
de la boîte de dialogue Propriétés
, cliquez sur OK
et fermez la boîte de dialogue.Fournir une réponse