J'ai ajouté manuellement un périphérique dans mon réseau, mais pourquoi disparaît-il de l'écran quand j'exécute une exploration du réseau ?

FactoryTalk Linx
comprend un cycle de navigation semblable à celui de
RSLinx Classic
qui examine les adresses et détecte les périphériques présents. Pendant chaque cycle,
FactoryTalk Linx
compare la liste des périphériques présents dans sa configuration pour ce réseau (périphériques détectés pendant un cycle de navigation antérieur ou ajoutés manuellement dans le réseau) et celle des périphériques détectés.
Si un périphérique est présent dans la configuration alors qu'il n'a pas été détecté pendant le cycle de navigation, il est retiré de la liste. Ainsi, lors de l'exploration d'un réseau, l'affichage présente la liste des périphériques détectés pendant le cycle de navigation le plus récent.
Si un périphérique a été ajouté manuellement, il n'a pas pour autant été supprimé de la configuration, mais uniquement de l'affichage. Pour afficher de nouveau le périphérique ajouté manuellement, faites un clic droit sur le réseau, et cliquez sur
Afficher tous les périphériques
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal