Certains événements manquent
Si le résumé des alarmes et des événements affiche des données, mais que certains événements manquent, ils sont peut-être exclus par l'un des éléments suivants :
- Filtrer
- Abonnement aux événements
- Comportement d'exécution
Pour résoudre ce problème, vérifiez les points suivants :
- L'événement manquant provient d'une zone ou d'une source d'événements qui est incluse dans l'abonnement à l'événement.
- Aucun filtre n'est appliqué au résumé des alarmes et des événements
- L'événement d'alarme se situe dans le domaine défini ou le comportement du résumé des alarmes et des événements a été configuré pour afficher les alarmes hors du domaine.
Si le résumé des alarmes et des événements n'affiche pas de données, il peut y avoir un problème avec :
- Le serveur d'alarmes et d'événements de points. Essayez de redémarrer l'ordinateur qui exécute le serveur d'alarme de point et d'événement.
- Les communications sur votre réseau. Pour des idées de dépannage, consultez l'aideFactoryTalk:Démarrer > Tous les programmes > Rockwell Software > Outils.FactoryTalk> AideFactoryTalk
Fournir une réponse