Message d'état La connexion au contrôleur a été perdue

Ce message s'affiche lorsque le serveur d'alarmes a perdu la connectivité avec le contrôleur qu'il surveille.
Le résumé des alarmes et des événements n'affiche qu'une seule erreur à la fois. Le serveur d'alarmes détermine l'erreur à afficher en fonction de la priorité de l'erreur. Si plusieurs erreurs se produisent et que l'une d'elles inclut une perte de connexion, cette erreur a la priorité la plus élevée et sera affichée au lieu de tout autre état d'alarme. L'état d'alarme sera mis à jour la prochaine fois que le contrôleur sera en mesure de transmettre un message de transition d'état au résumé des alarmes et des événements. Cependant, certaines erreurs du contrôleur peuvent empêcher ce dernier d'envoyer des messages de transition d'état.
Après un événement de déconnexion, si vous avez vérifié que la connexion au contrôleur est restaurée, mais que le message sur la perte de connexion est toujours affiché dans le résumé des alarmes et des événements, utilisez les journaux de FactoryTalk Diagnostics pour résoudre le problème et restaurer les opérations.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal