Les messages d'alarme contiennent des astérisques (Résumé)

  • Au moment de l'exécution, trois astérisques (***) à l'emplacement d'une variable incorporée dans un message d'alarme indiquent que la valeur de la variable incorporée n'était pas connue au moment de l'envoi du message. Par exemple, si vous avez un message d'alarme qui utilise une variable intégrée à un point associé et que la valeur du point associé ne peut pas être lue, le message d'alarme contiendra trois astérisques (***) à la place de la valeur du point. Lorsque vous configurez un système la première fois, vous pouvez entrer un nom de point incorrect ou le nom d'un point qui n'existe pas pour un point associé, ce qui résultera en des astérisques affichés à la place de la valeur du point intégré.
    Pour résoudre ce problème, commencez par identifier si l'alarme provient d'un serveur d'alarmes et d'événements de points ou d'un contrôleur
    Studio 5000
     :
    1. Dans le résumé des alarmes et des événements, dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton
      Afficher les détails de l'alarme sélectionnée
      BUTTON_Show_alarm_details.
      Si le bouton
      Afficher les détails de l'alarme sélectionnée
      n'est pas visible dans la barre d'outils, affichez les détails de l'alarme dans l'explorateur de l'état des alarmes.
    2. La première partie du nom de l'alarme indique la zone et le serveur où se trouve l'alarme. Le format est
      AreaPath:ServerName:AlarmName
      • Si le serveur est le nom d'un serveur d'alarme de point et d'événement, visualisez la configuration de l'alarme dans l'éditeur Configuration d'alarme et d'événement.
      • Si le serveur est le nom d'un serveur de périphériques
        Rockwell Automation
        (serveur
        FactoryTalk Linx
        ), l'alarme est située dans un contrôleur
        Studio 5000
        . Pour localiser le contrôleur qui produit l'alarme, il faut vérifier le raccourci vers le contrôleur.
        Le nom du raccourci apparaît dans la première partie du nom de l'alarme, entre crochets. Dans
        FactoryTalk View Studio
        ou
        FactoryTalk Administration Console
        , dans la fenêtre de l'explorateur
        FactoryTalk
        , développez l'application ou la zone où se trouve le serveur de périphériques Rockwell Automation, développez le serveur, puis double-cliquez sur
        Configuration de la communication
        . Cliquez sur le nom du raccourci pour visualiser le contrôleur qui lui est associé. Utilisez
        Logix Designer
        pour visualiser la configuration de l'alarme.
    Une fois que la source d'alarme est connue, procédez comme suit :
    • Visualisez la configuration de l'alarme et vérifiez que les points associés sont corrects.
    • Vérifiez si message d'alarme est correct.
    • Essayez les communications entre les points associés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal