Les alarmes ne sont pas déclenchées

Si une alarme ne se déclenche pas lorsque la condition d'alarme qu'elle surveille se produit, l'alarme est peut-être désactivée au lieu d'être réduite au silence ou supprimée.
Pour activer une alarme désactivée
  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton
    Afficher l'explorateur d'état des alarmes
    Toolbar_ShowAlarmStatusExplorer ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une alarme et cliquez sur
    État des alarmes
    pour ouvrir l'explorateur d'état des alarmes.
  2. Dans la fenêtre de l'
    Explorateur de l'état des alarmes
    , sélectionnez la ou les alarmes que vous souhaitez activer, puis cliquez sur le bouton
    Activer l'alarme sélectionnée
    BUTTON_Enable_selected_alarm_source.
Pour activer la sonnerie d'alarme
  1. Accédez à la bannière d'alarmes et d'événements
  2. Cliquez sur le bouton
    Activer la sonnerie d'alarme
    Toolbar_AlarmBellEnabled.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal