Le bouton Commande d'exécution de l'alarme manque lors de l'exécution

Cochez la case
Exécuter la commande Alarme
de l'onglet
Barre d'état
pour afficher le bouton Exécuter la commande Alarme dans la barre d'état lors de l'exécution. Si le bouton Exécuter la commande Alarme apparaît dans la barre d'état mais est désactivé, il est possible qu'aucune commande d'alarme ne soit définie.
Pour résoudre ce problème, ouvrez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés de la Bannière d'alarmes et d'événements et saisissez une commande dans la boîte de commande Commande du résumé des alarmes et des événements. Pour obtenir de l'aide sur la création d'une commande, cliquez sur le bouton
Parcourir
, puis utilisez l'
Assistant de commande
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal