Je ne peux pas exécuter les actions dans le bandeau d'alarme
Si vous ne pouvez pas cliquer sur les boutons de la barre d'état ou si un double-clic sur une alarme n'a aucun effet, il se peut que la bannière d'alarmes et d'événements soit en mode Lecture seule.
Pour plus de détails sur l'utilisation du mode lecture seule avec le client d'affichage
FactoryTalk View
SE, consultez l'Aide
dans FactoryTalk View
.Fournir une réponse