Start FactoryTalk Alarms and Events Database Update Utility

FactoryTalk Alarms and Events
Database Update Utility is automatically installed along with
FactoryTalk Alarms and Events
when you install
FactoryTalk View SE
.
To start
FactoryTalk Alarms and Events
Database Update Utility
  1. Select
    Start > All Programs > Rockwell Software > FactoryTalk Alarms and Events > FTAE Database Update Utility
    .
  2. In the
    Connect to Server
    dialog box, enter the following information:
    • Server name
      The name of the
      Microsoft
      SQL Server
      instance. It must be the name of a server on the network, an IP address, or the name of the
      SQL Server
      Configuration Manger alias.
    • User name
      A valid
      SQL Server
      account.
      CONSEIL:
      Make sure to log on with an existing database user name that associated with the database whose tables you want to merge.
    • Password
      The password of the account.
  3. (optional) Configure sign-in options.
    Encrypt connection
    Force le chiffrement de la connexion.
    Trust server certificate
    • Si l'option
      Chiffrer la connexion
      est sélectionnée :
      • Lorsque la case
        Approuver le certificat de serveur
        est décochée, le serveur IHM ou le serveur d'alarmes et d'événements démarre le processus de protocole de transfert de certificat pour valider le certificat sur l'ordinateur SQL Server. Si le certificat n'est pas présent ou si la validation du certificat échoue, la connexion est fermée.
        Important
         : Dans les cas où le paramètre
        Approuver le certificat de serveur
        est décoché, si SQL Server est utilisé pour les grilles de données FactoryTalk View SE, vous devez configurer le certificat pour le serveur IHM. Si SQL Server est utilisé pour les alarmes et les événements, vous devez configurer le certificat du serveur d'alarmes et d'événements.
        For more information, see Configurer le certificat pour la connexion chiffrée à la base de données.
      • Lorsque la case
        Approuver le certificat de serveur
        est cochée, le serveur IHM ou le serveur d'alarmes et d'événements ne valide pas le certificat sur l'ordinateur SQL Server.
    • Si la case
      Chiffrer la connexion
      est décochée, le paramètre
      Approuver le certificat de serveur
      est ignoré.
  4. Click
    Log on
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal