Propriété DetailsPaneHeight (objet AlarmSummary)
Paramètre ou renvoie une valeur qui détermine la hauteur du panneau Détails. Cette valeur est un pourcentage de la hauteur totale du contrôle. Lecture/écriture. Nombre entier.
Syntaxe
objet
.DetailsPaneHeight
[= entier
]où
objet
— nom d'un objet AlarmEventSummary.entier
— valeur qui détermine la hauteur du volet Détails. La valeur doit être supérieure à zéro et inférieure ou égale à 80.Erreurs possibles
- ftasErrorInvalidPropValue
Fournir une réponse