Méthode UnshelveAll (Objet AlarmEventSummary)
Rétablit toutes les alarmes suspendues dans la liste d'abonnement.
Syntaxe
objet
.UnshelveAll
([ShowDialog
en tant que Booléen
], [Comment
en tant que Chaîne
])où
objet
—
il s'agit du nom de l'objet AlarmEventSummary.ShowDialog
—
paramètre facultatif qui vérifie que la boîte de dialogue Annuler la suspension de toutes les alarmes
est affichée avant que le rétablissement de toutes les alarmes n'ait lieu.- VRAI. (valeur par défaut = TRUE). Si ShowDialog = VRAI, la boîte de dialogueAnnuler la suspension de toutes les alarmess'ouvre et permet à l'utilisateur de saisir un commentaire avant que le rétablissement de toutes les alarmes suspendues n'ait lieu.
- FAUX. Si ShowDialog = FAUX, la boîte de dialogueAnnuler la suspension de toutes les alarmesne s'ouvre PAS que le rétablissement de toutes les alarmes n'ait lieu. Les alarmes sont rétablies à l'aide de la valeur du paramètreComment.Commentaire—paramètre facultatif qui vérifie la chaîne de commentaire associée à l'annulation de la suspension de l'alarme.
Fournir une réponse