Méthode PrintEvents (objet AlarmSummary)
Imprime la page courante des événements, ou tous les événements. Par défaut, imprime seulement la page actuelle des événements.
Syntaxe
object
.PrintEvents
([PrintRange
en tant que ftasPrintRangeConstants
], [ShowPrintDialog
Boolean
])où
objet
—
il s'agit du nom de l'objet AlarmEventSummary.PrintRange
—
paramètre facultatif qui définit si seule la page courante des événements est imprimée, ou si tous les événements sont imprimés. Par défaut est d'imprimer la page actuelle.ShowPrintDialog
—paramètre facultatif qui vérifie que la boîte de dialogue Imprimer
de Windows est affichée avant le démarrage de l'impression. La valeur par défaut affiche la boîte de dialogue Imprimer
de Windows.- VRAI. (valeur par défaut = TRUE). Si ShowPrintDialog = VRAI, une boîte de dialogueImprimerde Windows s'ouvre et propose aux utilisateurs d'imprimer la « Page courante » ou « Tout ».
- FAUX. Si ShowPrintDialog = FAUX, la boîte de dialogueImprimerde Windows n'est PAS affichée avant le démarrage de l'impression. La plage d'impression correspond à la valeur du paramètre PrintRange. Les événements sont imprimés par la dernière imprimante sélectionnée ou, à défaut, par l'imprimante par défaut.
Erreurs possibles
- ftasErrorInvalidParmValue
Fournir une réponse