Méthode AckSelectedWithComment (objet AlarmSummary)

Accuse réception de l'alarme sélectionnée avec un commentaire.
Syntaxe
objet
.
AckSelectedWithComment
([
ShowDialog
en tant que
Booléen
], [
Comment
en tant que
Chaîne
])
où
objet
—
il s'agit du nom de l'objet AlarmEventSummary.
ShowDialog
—
paramètre facultatif qui vérifie que la boîte de dialogue est affichée avant l'accusé de réception de l'alarme.
  • VRAI.
    (valeur par défaut = TRUE). Si ShowDialog = VRAI, alors la boîte de dialogue
    Accuser réception de l'alarme avec commentaire
    s'ouvre et offre aux utilisateurs la possibilité d'entrer un commentaire avant l'accusé de réception de l'alarme. La boîte d'édition de commentaire est définie pour correspondre à la valeur du paramètre
    Commentaire
    .
  • FAUX.
    Si ShowDialog = FAUX, alors la boîte de dialogue
    Accuser réception de l'alarme avec commentaire
    n'est PAS affichée avant l'accusé de réception de l'alarme et l'alarme sélectionnée fait l'objet d'un accusé de réception utilisant la valeur de paramètre
    Commentaire
    .
    Commentaire
    —
    paramètre facultatif qui contrôle la chaîne de commentaire associée à l'accusé de réception de l'alarme.
Erreurs possibles
  • ftasErrorServerConnectionLost
  • ftasErrorInsufficientRights
  • ftasErrorGeneralFailure
  • ftasErrorUnknownAlarm
  • ftasErrorOperationIgnored
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal