Méthode AckPage (objet AlarmSummary)

Accuse réception la page des alarmes visibles actuellement dans la liste des événements.
Syntaxe
object
.
AckPage
([
ShowDialog
as
Boolean
], [
Comment
as
String
])
où
objet
—
il s'agit du nom de l'objet AlarmEventSummary.
ShowDialog
—
paramètre facultatif qui contrôle si la boîte de dialogue
Commentaire
est affichée avant l'accusé de réception des alarmes.
  • VRAI.
    (valeur par défaut = TRUE). Si ShowDialog = VRAI, la boîte de dialogue
    Accuser réception de l'alarme avec commentaire
    s'ouvre et offre aux utilisateurs la possibilité de saisir un commentaire avant l'accusé de réception des alarmes et avant que la zone d'édition Commentaire soit définie pour correspondre à la valeur du paramètre
    Commentaire
    .
  • FAUX.
    Si ShowDialog = FAUX, la boîte de dialogue
    Accuser réception du commentaire
    n'est
    pas
    affichée avant l'accusé de réception des alarmes sélectionnées utilisant la valeur du paramètre
    Commentaire
    .
    Commentaire
    —
    paramètre facultatif qui contrôle la chaîne de commentaire associée à l'accusé de réception de l'alarme.
Erreurs possibles
  • ftasErrorServerConnectionLost
  • ftasErrorInsufficientRights
  • ftasErrorGeneralFailure
  • ftasErrorUnknownAlarm
  • ftasErrorOperationIgnored
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal