Méthode AckAll (objet AlarmSummary)
Accuse réception des alarmes contenues actuellement dans la liste des événements. Ne pas comprendre les alarmes séparées par filtrage du filtre d'affichage.
Syntaxe
objet
.AckAll
([ShowDialog
en tant que Booléenne
], [Comment
en tant queChaîne
])où
objet
—
il s'agit du nom de l'objet AlarmEventSummary.ShowDialog
—
paramètre facultatif qui contrôle si une boîte de dialogue est affichée avant l'accusé de réception des alarmes.- VRAI. (valeur par défaut = TRUE). Si ShowDialog = VRAI, la boîte de dialogueAccuser réception de l'alarme avec commentaires'ouvre et offre aux utilisateurs la possibilité de saisir un commentaire avant l'accusé de réception des alarmes et avant que la zone d'édition Commentaire soit définie pour correspondre à la valeur du paramètreCommentaire.
- FAUX. Si ShowDialog = FAUX, la boîte de dialogueAccuser réception de l'alarme avec commentairen'est PAS affichée avant l'accusé de réception des alarmes sélectionnées utilisant la valeur du — paramètreCommentaire.Commentaire—paramètre facultatif qui contrôle la chaîne de commentaire associée à l'accusé de réception de l'alarme.
Erreurs possibles
- ftasErrorServerConnectionLost
- ftasErrorInsufficientRights
- ftasErrorGeneralFailure
- ftasErrorUnknownAlarm
- ftasErrorOperationIgnored
Fournir une réponse