Méthode Item (objet EventItems)
Renvoie l'objet EventItem indiqué par le paramètre Index.
Syntaxe
Set oEventItem =
object
.Item
(Index)où
oEventItem—est le nom d'un variable objet EventItem.
objet
—est le nom d'un objet EventItems ou une expression évaluée par un objet EventItems.Index—est un nombre entier long qui spécifie l'objet EventItem à renvoyer. La valeur de l'Index doit être comprise entre 1 et la propriété Count (inclus).
Fournir une réponse