Modèle d'objet Explorateur d'état des alarmes

L'
explorateur de l'état des alarmes
affiche le modèle de zone
FactoryTalk Directory
et les sources d'alarme contenues dans ce modèle de zone.
L'objet
Explorateur de l'état des alarmes
permet de visualiser et modifier l'état des alarmes dans le système
FactoryTalk Alarms and Events
. Les opérateurs peuvent :
  • Activer ou désactiver des alarmes.
  • Supprimer ou annuler la suppression des alarmes.
  • Entrer des commentaires pour activer, désactiver, supprimer ou annuler la suppression des alarmes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal