Arrêter la lecture des événements depuis le journal
Quand l'Afficheur du Journal d'événements et d'alarmes recherche l'information des événements et des alarmes à partir de la base de données de l'histoire des alarmes, la requête dans la base de données s'exécute jusqu'à ce que toute l'information des événements et des alarmes correspondant au critère du filtre aura été extraite.
Une fois que la requête s'arrête, l'action suivante se produit :
- Aucun autre enregistrement n'est lu à partir de la base de données de l'historique des alarmes.
- Les informations des événements et des alarmes extraites avant l'arrêt de la requête s'affichent dans la liste d'événements.
Une fois la requête de base de données terminée ou arrêtée manuellement, les informations d'alarme et d'événement affichées dans la liste des événements ne sont pas mises à jour lorsque vous cliquez sur le bouton
Actualiser
ou que vous sélectionnez un nouveau filtre dans la zone de liste déroulante Liste des filtres
.Pour arrêter la lecture des informations sur les alarmes et les événements
- Dans la barre d'outils de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements, cliquez sur le boutonArrêter
.
Fournir une réponse