À propos de l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements lors de l'exécution

Lors de l'exécution, l'Afficheur du journal d'alarmes et d'événements recherche dans la base de données de l'historique des alarmes les informations spécifiées dans le filtre initial. La liste des événements peuple par incrément quand l'information d'événements et d'alarmes est lue à partir de la base de données de l'histoire des alarmes. Quand un filtre n'est pas appliqué, toute l'information d'événements et d'alarmes est retournée et affichée dans la liste des événements.
Initialement, la liste des événements affiche l'information d'événements et d'alarmes triée selon le temps. Si le volet des détails est visible, il affiche l'information détaillée sur la première entrée dans la liste d'es événements.
L'afficheur du journal d'alarmes et d'événements ne met pas à jour automatiquement la liste des événements avec les données saisies dans la base de données de l'histoire des alarmes depuis la dernière requête de la base de données.
CONSEIL:
Pour afficher des chaînes définies par l'utilisateur dans plusieurs langues à l'exécution, configurez l'application pour prendre en charge le basculement des langues dans FactoryTalk View Studio pendant la phase de conception.
Interagir avec la liste des événements lors de l'exécution
  • Pour redimensionner les colonnes glisser le diviseur de colonne à la largeur souhaitée ou double-cliquer entre les colonnes.
  • Pour redimensionner la liste des événements colonnes et le volet des détails glisser le diviseur au bas de la liste des événements
  • Pour afficher l'information au sujet d'un événement particulier dans le volet des détails, sélectionner l'événement dans la liste des événements.
Utilisez la barre d'outils pour effectuer des tâches
  • Pour modifier le filtre utilisé pour rechercher dans la base de données de l'historique des alarmes, utilisez la
    Liste des filtres
    FTAELogViewer_FilterList_box.
  • Pour créer un filtre personnalisé lors de l'exécution, utilisez le bouton
    Modifier le filtre
    Toolbar_EditFilter.
  • Pour mettre à jour les informations des alarmes et des événements affichées dans la liste des événements, cliquez sur le bouton
    Actualiser
    Toolbar_RefreshAlarmList.
  • Pour arrêter la requête actuellement en cours dans la base de données, cliquez sur le bouton
    Arrêter
    toolbar_StopDatabaseQuery.
  • Pour rechercher des chaînes de texte dans la liste des événements, cliquez sur le bouton
    Rechercher
    Toolbar_Find.
  • Pour afficher ou masquer le volet des détails, cliquez sur le bouton
    Volet Détails
    Toolbar_ShowHideDetails.
  • Pour imprimer un rapport des données dans la liste des événements, cliquez sur le bouton
    Imprimer
    Toolbar_Print.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal