Comment la sécurité authentifie-t-elle les comptes utilisateurs ?

Lorsqu'un utilisateur tente une action sécurisée, la sécurité authentifie les noms et mots de passe d'utilisateurs selon l'ordre suivant :
  1. Par rapport à la liste des comptes utilisateurs
    FactoryTalk
    . Si une correspondance est trouvée, l'utilisateur est autorisé à continuer.
  2. Par rapport à la liste des comptes utilisateurs liés à
    Windows
    . Si une correspondance est trouvée, l'utilisateur est autorisé à continuer.
  3. Par rapport à la liste des comptes dans un groupe d'utilisateurs lié à
    Windows
    . Si une correspondance est trouvée pour le nom d'utilisateur et le mot de passe dans un groupe d'utilisateurs lié à
    Windows
    , l'utilisateur est autorisé à continuer, même s'il n'existe aucun compte d'utilisateur lié à
    Windows
    pour cet utilisateur.
Afin d'empêcher que certains utilisateurs d'un groupe lié à
Windows
aient accès au système
FactoryTalk
, créez des comptes liés à
Windows
pour ces utilisateurs et configurez ensuite les autorisations nécessaires pour refuser l'accès à ces comptes utilisateurs.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal