Éléments de l'onglet Ordinateurs
Le tableau suivant montre les éléments de l'onglet
Ordinateurs
et leur signification.Éléments | Descriptions |
|---|---|
Rafraîchir | Actualise l'historique d'utilisation des ordinateurs tel qu'il se trouve dans le système FactoryTalk. |
Supprimer | Supprime un ordinateur de FactoryTalk Network Directory pour supprimer son accès au système FactoryTalk. |
Effacer tous les filtres | Revient à l'état d'origine. |
Aide | Ouvre l'aide. |
Lignes 0 sur 0 | Indique les résultats du filtrage sur le nombre total d'ordinateurs. Par exemple, lorsque le chiffre des résultats du filtrage est 2 et que le nombre total d'ordinateurs est 5, Lignes 2 sur 5 est affiché. |
Connecté | Affiche les ordinateurs connectés sur le nombre total d'ordinateurs. |
Fournir une réponse