Configurer un ordinateur en tant que serveur réseau FactoryTalk Directory
FactoryTalk Services Platform
configure un répertoire réseau et un répertoire local sur chaque ordinateur sur lequel il est installé.Utilisez un répertoire réseau pour organiser les informations de projet et les paramètres de sécurité à partir de divers logiciels
FactoryTalk
et à travers plusieurs ordinateurs d'un réseau. Après avoir installé et activé le logiciel FactoryTalk
, spécifiez l'un des ordinateurs du réseau en tant que serveur Network Directory. Tous les ordinateurs du réseau peuvent partager des services et des ressources FactoryTalk
Network Directory.
IMPORTANT:
Lorsque vous utilisez Socket.IO, le système ne peut pas fonctionner avec plus de 10 clients si le serveur réseau FactoryTalk Directory est installé sur un système d'exploitation de bureau Windows. Nous vous recommandons d'installer le serveur réseau FactoryTalk Directory sur le système d'exploitation Windows Server.
Les produits tels que
FactoryTalk View SE
et FactoryTalk Transaction Manager
utilisent le répertoire réseau.Exemple : Répertoire réseau
L'ordinateur 1 sert de serveur de répertoire réseau.

Les ordinateurs client (Ordinateur 2 et Ordinateur 3) sont configurés pour diriger vers Ordinateur 1 comme l'ordinateur du serveur Network Directory.

Fournir une réponse