Icônes d'état
Utilisez ces icônes pour obtenir un aperçu rapide de l'état d'un élément de données dans
FactoryTalk Live Data Test Client
.Icône | Description |
|---|---|
![]() | L'élément de données est actif, il reçoit les valeurs mises à jour automatiquement au fur et à mesure qu'elles évoluent au niveau du serveur de données. On parle alors de valeur d'abonnement, elle s'affiche dans la colonne Sous valeur . Les modifications s'affichent en fonction de la Fréquence de mise à jour du groupe. |
![]() | L'élément de données est inactif. Vous pouvez obtenir une valeur mise à jour de l'élément de données en lisant la valeur de l'élément de données manuellement de manière synchrone ou asynchrone. Les lectures asynchrones renvoient la valeur à la discrétion du serveur de données. Continuez la lecture des autres valeurs pendant que FactoryTalk Live Data Test Client attend de recevoir la valeur demandée. La valeur d'un élément de données demandée manuellement s'affiche dans la colonne Valeur actuelle . |
![]() | Le groupe d'éléments de données est inactif. Vous pouvez obtenir des valeurs mises à jour des éléments de données dans le groupe en les sélectionnant puis en lisant la valeur des éléments de données manuellement. |
Fournir une réponse