Supprimer des colonnes
FactoryTalk Live Data Test Client
affiche les données dans une grille composée de colonnes et de lignes. Certaines colonnes de données peuvent être supprimées de l'affichage à l'aide du menu Affichage
. Cela peut s'avérer utile lorsque l'espace horizontal est limité.Pour supprimer des colonnes :
- Dans le menuAffichage, sélectionnezColonnes. Les colonnes actuellement affichées dansFactoryTalk Live Data Test Clientsont indiquées avec des coches.
- Décochez une colonne dans le menu. La coche est supprimée de l'élément de menu et la colonne est supprimée de l'affichage deFactoryTalk Live Data Test Client.
Fournir une réponse