Options

Comment ouvrir la boîte de dialogue Options ?
  • Dans le menu
    FactoryTalk Live Data Test Client
    , sélectionnez
    Données
    >
    Options
    .
Utilisez la boîte de dialogue
Options
pour modifier la fréquence de mise à jour de l'affichage principal ou la fréquence d'émulation IHM de
FactoryTalk Live Data Test Client
.
Elément
Description
Fréquence de mise à jour de l'écran (ms)
Fréquence en millisecondes à laquelle
FactoryTalk Live Data Test Client
met à jour les valeurs des éléments de données.
La fréquence actuelle à laquelle le serveur de données met à jour la valeur de l'élément de données est affichée dans la colonne
Mises à jour (/seconde)
de Test Client. Si le serveur de données envoie les données plus rapidement que la fréquence de mise à jour de l'écran, certaines modifications ne sont pas affichées. Si le serveur de données envoie les données moins rapidement que la fréquence de mise à jour de l'écran,
FactoryTalk Live Data Test Client
peut éventuellement générer un trafic inutile sur le réseau.
Fréquence d'émulation IHM (s)
Fréquence en secondes à laquelle
FactoryTalk Live Data Test Client
bascule entre les groupes d'éléments de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal