Modifier la fréquence de mise à jour de l'affichage principal
Modifiez la fréquence de mise à jour de l'affichage principal pour augmenter ou diminuer la fréquence à laquelle
FactoryTalk Live Data Test Client
affiche les valeurs des éléments de données.La fréquence à laquelle le serveur de données met à jour la valeur de l'élément de données est affichée dans la colonne
Mises à jour (/seconde)
de l'afficheur. Si le serveur de données envoie les données plus rapidement que la fréquence de mise à jour de l'écran, certaines modifications ne sont pas affichées. Si le serveur de données envoie les données moins rapidement que la fréquence de mise à jour de l'écran, FactoryTalk Live Data Test Client
peut éventuellement générer un trafic inutile sur le réseau.Pour modifier la fréquence de mise à jour de l'affichage principal :
- Dans le menuDonnées, sélectionnezOptions.
- DansFréquence de mise à jour de l'écran, entrez le nombre de millisecondes après lesquellesFactoryTalk Live Data Test Clientdoit mettre à jour les valeurs des éléments de données.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse