Ajouter des colonnes

FactoryTalk Live Data Test Client
affiche les données dans une grille composée de colonnes et de lignes. Certaines colonnes de données peuvent être ajoutées à l'affichage à l'aide du menu
Affichage
.
Pour ajouter des colonnes :
  1. Dans le menu
    Affichage
    , sélectionnez
    Colonnes
    .
  2. Sélectionnez un nom de colonne non coché dans le menu. Une coche est ajoutée en regard de l'élément de menu et la colonne est ajoutée dans
    FactoryTalk Live Data Test Client
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal