Créer une image de déploiement

Créez une image de déploiement pour déplacer la configuration d'éléments de données et de groupes vers un autre ordinateur. Une image de déploiement est un fichier XML contenant les informations
FactoryTalk Directory
suivantes :
  • Propriétés standard : nom, description, objectID et ClassID
  • Propriétés personnalisées : nom, ADsType, valeur
    CONSEIL:
    le fichier XML créé avec cette commande est identique à celui créé à l'aide de la commande Enregistrer sous.
Pour créer une image de déploiement :
  1. Dans
    FactoryTalk Live Data Test Client
    , sélectionnez
    Fichier
    >
    Créer une image de déploiement
    .
  2. Dans
    Rechercher un dossier
    , choisissez l'emplacement dans lequel enregistrer le fichier XML, puis sélectionnez
    OK
    .
    Le fichier est enregistré sous
    ~DAClient.xml
    .
    CONSEIL:
    toute utilisation future de cette commande écrase ce fichier XML.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal