Lecture synchrone des éléments de données

Lorsqu'il demande une opération de lecture synchronisée, le client
OPC
attend jusqu'à la fin de l'opération avant d'interagir davantage avec le client. Cela permet de maintenir à jour l'affichage des éléments de données avec la source de données, mais cela peut être moins efficace.
Pour synchroniser la lecture des éléments de données :
  1. Dans
    FactoryTalk Live Data Test Client
    , sélectionnez les éléments de données que vous voulez lire de façon synchronisée.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur un élément de données sélectionné, puis sélectionnez
    Lire élément(s) > Lecture sync
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal