Supprimer des éléments

Supprimez des éléments pour les supprimer définitivement d'un groupe.
CONSEIL:
Pour arrêter temporairement la surveillance d'un élément de données, désactivez-le.
Pour supprimer des éléments de données :
  1. Dans
    FactoryTalk Live Data Test Client
    , sélectionnez les éléments de données à supprimer.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur les éléments de données sélectionnés, puis sélectionnez
    Supprimer élément(s)
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal