Lire les données du cache
Lisez les données à partir du cache pour afficher les valeurs des éléments de données depuis le cache local au lieu des périphériques.
IMPORTANT:
la lecture de périphérique ne peut pas être configurée pour un élément de données ou un groupe spécifique. Ce paramètre affecte toutes les données affichées dans
FactoryTalk Live Data Test Client
.Pour lire des données du cache :
- DansFactoryTalk Live Data Test Client, sélectionnez n'importe quel élément de données.
- SélectionnezDonnées>Lecture de périphérique.La coche disparaît, indiquant que des données sont lues depuis le cache.
Fournir une réponse