Lire les données des périphériques

Lisez les données des périphériques pour afficher les valeurs des éléments de données directement à partir des périphériques au lieu du cache local.
IMPORTANT:
la lecture de périphérique ne peut pas être configurée pour un élément de données ou un groupe spécifique. Ce paramètre affecte toutes les données affichées dans
FactoryTalk Live Data Test Client
. La lecture de périphérique est le paramètre par défaut.
Pour lire les données des périphériques :
  1. Dans
    FactoryTalk Live Data Test Client
    , sélectionnez n'importe quel élément de données.
  2. Sélectionnez
    Données
    >
    Lecture de périphérique
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal