Désactiver des éléments de données

Désactivez un élément de données pour arrêter la mise à jour de sa valeur à partir du serveur.
IMPORTANT:
l'état d'un groupe remplace l'état défini pour ses éléments. Pour configurer l'état de surveillance pour des éléments de données individuels, configurez tout d'abord l'état du groupe sur Actif, puis activez ou désactivez les éléments de données.
Pour désactiver des éléments de données :
  1. Dans
    FactoryTalk Live Data Test Client
    , sélectionnez les éléments de données à désactiver.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur un élément de données sélectionné, puis sélectionnez
    État actif de l'élément > Désactiver
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal