Importer des éléments de données
Plutôt que d'ajouter plusieurs éléments de données un par un, exportez-les à partir du serveur de données, du serveur PLC ou IHM, puis importez-les à partir d'un ficher de valeurs séparées par des virgules (csv) ou XML.
Les éléments de données importés sont automatiquement actifs.
Pour importer des éléments de données :
- DansFactoryTalk Live Data Test Client, ajoutez un nouveau groupe ou sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez ajouter les éléments de données.
- SélectionnezDonnées, puis sélectionnezImporter éléments.
- Dans la boîte de dialogueOuvrir, sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez importer à partir de la listeFichiers de type.
- Recherchez le fichier à importer, puis sélectionnez-le.
- SélectionnezOuvrir.
Fournir une réponse