Lecture asynchrone des éléments de données
Les opérations de lecture asynchrones sont effectuées à la discrétion du serveur de données. Lorsqu'il demande une lecture asynchrone, le client demande également que le serveur lui indique la fin de l'opération. Ceci assure une performance optimale de l'application.
Pour désynchroniser la lecture des éléments de données :
- DansFactoryTalk Live Data Test Client, sélectionnez les éléments de données que vous voulez lire de façon asynchrone.
- Cliquez avec le bouton droit sur un élément de données sélectionné, puis sélectionnezLire élément(s) > Lecture async.
Fournir une réponse